DOCA0265ES-07

Asistencia

Presentación

El menú de asistencia de la pantalla de MicroLogic Active proporciona información sobre la versión de firmware de los microprocesadores instalados en la unidad de control MicroLogic Active. Las actualizaciones del firmware se gestionan a través del software EcoStruxure Power Commission.

Disponibilidad de los datos

La versión del firmware está disponible como sigue:

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en: Mantenimiento > Asistencia > Firmware version

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.