DOCA0265ES-07

Fecha y hora

Presentación

La fecha y la hora de MicroLogic Active se usan para marcar la hora en eventos con el objetivo de proporcionar un orden cronológico.

La fecha y la hora de la unidad de control MicroLogic Active y del resto de los módulos ULP (módulo BCIM, interfaz EIFE o IFM) de la unidad modular inteligente (IMU) están sincronizadas. Al configurar la fecha y la hora de un módulo se configurará la fecha y la hora de todos los módulos de la IMU.

NOTA: La fecha y la hora de MicroLogic Active y de otros módulos ULP se restablecen automáticamente con el valor predeterminado de fecha (01 Ene 2000) cuando se extrae la batería interna de la unidad de control MicroLogic Active y la unidad de control no tiene ninguna otra fuente de alimentación.

Configuración manual de fecha y hora

La fecha y la hora del MicroLogic Active se pueden ajustar manualmente:

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > General > Fecha y hora.

  • Con un navegador web conectado a la página web de IFM o de EIFE.

Eventos predefinidos

Cuando se introducen la fecha y la hora manualmente, se genera el siguiente evento:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1107 (4359)

Fecha y hora establecidas

Funcionamiento

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.