DOCA0265ES-07

Software EcoStruxure Power Commission

@TW: topic used in DOCA0265 Mic Active user guide and in DOCA0387 BCIM user guide

Descripción general

El software EcoStruxure Power Commission permite gestionar un proyecto como parte de las fases de prueba, puesta en marcha y mantenimiento del ciclo de vida del proyecto. Sus innovadoras características ofrecen un método sencillo para configurar, probar y poner en marcha dispositivos eléctricos inteligentes.

El software EcoStruxure Power Commission detecta automáticamente los dispositivos inteligentes y permite añadir dispositivos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del aparato. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

El software EcoStruxure Power Commission permite configurar los interruptores automáticos MasterPacT MTZ con la unidad de control MicroLogic Active.

Para obtener más información, consulte la EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Características principales

El software EcoStruxure Power Commission realiza las siguientes acciones para los dispositivos y módulos compatibles:

  • Crear proyectos mediante la detección de dispositivos.

  • Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia.

  • Cargar la configuración de protección estándar en el dispositivo y descargarla desde el dispositivo.

  • Comparar los ajustes de protección estándar entre el proyecto y el dispositivo.

  • Generar e imprimir el informe de ajustes de protección estándar del dispositivo.

  • Ver los registros y la información de mantenimiento.

  • Ver los detalles de las alarmas.

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema.

  • Actualizar el firmware del dispositivo a la versión más reciente.

  • Realizar pruebas de curva de disparo automáticas con puntos de prueba preconfigurados o personalizados.

  • Realizar pruebas de reducción de energía del arco de conformidad con NEC 240.87(C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?