DOCA0265ES-07

Ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS)

Presentación

La función ERMS se usa para reducir los ajustes de protección contra sobrecorriente instantánea, de modo que el interruptor automático se dispare lo antes posible cuando se produzca un cortocircuito. La minimización del tiempo entre el cortocircuito y el disparo ayuda a reducir el riesgo de lesiones cuando hay personal eléctrico cualificado cerca de equipos bajo tensión.

Cuando se activa la función ERMS, los ajustes de protección de ERMS sustituyen a los ajustes de protección estándar contra sobrecorriente instantánea.

Disponibilidad

La función ERMS está disponible en las unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 de conformidad con la norma IEC.

Para usar la función ERMS con un selector externo, es necesario instalar el módulo opcional BCIM en el interruptor automático y configurarlo en modo ERMS. Consulte Módulo BCIM en modo ERMS.

Principio de funcionamiento

La función ERMS puede activarse o desactivarse mediante el botón ERMS, o bien mediante un selector externo conectado al módulo BCIM.

Mientras la función ERMS está activada:

  • El indicador LED ERMS (A) está encendido en azul.

  • La Pantalla de inicio de LSIG es azul.

  • Las pantallas de Vista rápida son azules.

  • Todas las demás pantallas no son azules.

Ejemplos de casos de uso

Las condiciones operativas de las instalaciones eléctricas las especifican las normativas nacionales (por ejemplo, NPFA70E para los Estados Unidos, EN 50110 para Europa). Estas normativas exigen una evaluación del riesgo eléctrico para poder realizar cualquier operación. La evaluación debe especificar cuándo implementar y activar la función ERMS.

Siempre que sea posible, la instalación eléctrica debe apagarse. Cuando se trabaje cerca de partes electrificadas sin todas las puertas o todos los paneles del panel de conmutación cerrados y asegurados, puede activarse la función ERMS para reducir las consecuencias de un cortocircuito. Debe realizarse una evaluación de riesgos específica para cada situación, aunque se use la función ERMS.

En la siguiente tabla se dan ejemplos de casos de uso dentro de un panel de conmutación o cerca de él, donde se recomienda activar la función ERMS. Las recomendaciones se basan en los siguientes supuestos:

  • La función ERMS está incorporada en el dispositivo aguas arriba, en el lado de suministro del panel de conmutación en cuestión

  • El panel de conmutación solo tiene un suministro.

Funcionamiento

Ubicación

Adición de aparato en la ranura sobrante del panel de conmutación

Dentro del panel de conmutación

Inspección térmica

Dentro del panel de conmutación

Lectura de medición dentro del panel de conmutación, que requiere abrir puertas o paneles

Dentro del panel de conmutación

Medición con equipo portátil (por ejemplo, presencia de tensión, rotación de fase, calidad de la alimentación)

Dentro del panel de conmutación

Primer encendido o nuevo encendido del equipo

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Desbloqueo de aparato con candado o llave

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Cierre del aparato

En la sala eléctrica, a menos de 0,3 m del panel de conmutación

Activación de la función ERMS

PELIGRO
peligro por estado de ERMS incorrecto
  • No confíe en el estado de ERMS que se indica en el puerto de E/S BCIM.
  • Use el indicador LED azul ERMS de la unidad de control MicroLogic Active para comprobar el estado de ERMS antes de trabajar con el equipo o en su interior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La función ERMS se puede activar:

Desactivación de la función ERMS

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Antes de la desactivación de ERMS:
  • Inspeccione detenidamente su zona de trabajo y retire cualquier herramienta u objeto del interior de la instalación.
  • Asegúrese de que todo el personal esté alejado del equipo y de que todos los dispositivos, puertas y tapas estén colocados en su lugar.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La función ERMS debe desactivarla la interfaz que la ha activado:

  • Si se ha activado con el botón ERMS, debe desactivarse con el botón ERMS. Consulte Desactivación de la función ERMS.

  • Si se ha activado con el selector externo conectado al módulo BCIM, debe desactivarse con el selector externo.

Módulo BCIM en modo ERMS

Cuando se configura en modo ERMS, el módulo opcional BCIM se puede usar con un selector externo bloqueable para activar o desactivar la función ERMS.

El módulo BCIM está equipado con:

  • Una entrada conectada al selector ERMS, con las siguientes características:

    • Cuando la entrada recibe alimentación, la función ERMS se desactiva.

    • Cuando la entrada no recibe alimentación, la función ERMS se activa.

  • Una salida para activar una luz piloto externa cuando la función ERMS está activada.

La función ERMS se activa girando el selector externo.

Para configurar el módulo BCIM en modo ERMS, configure los parámetros de BCIM en la pantalla MicroLogic Active, desde menú de navegación de árbol, en Configuración > BCIM, del siguiente modo:

  • BCIM =

  • Configuración de E/S > Modo E/S = ERMS

Los demás parámetros de BCIM no influyen en la función ERMS.

Para obtener más información, consulte Configuración de BCIM.

Configuración de ERMS

Cuando se activa la función ERMS, el ajuste estándar para la protección contra sobrecorriente instantánea queda anulado por el ajuste predeterminado de ERMS de protección contra sobrecorriente instantánea:

Función de protección

Ajuste

Unidad

Valor predeterminado de ERMS

Tipo de MicroLogic Active

Protección contra sobrecorriente instantánea

Ii

A

2,0 x In

MicroLogic Active 5.0 and 6.0

1,5 x Ir

MicroLogic Active 2.0

El ajuste predeterminado de ERMS para la protección contra sobrecorriente instantánea no puede modificarse.

Las demás funciones de protección usan los ajustes de protección estándar.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x0C03 (3075)

ERMS activado

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.