DOCA0265ES-07

Visualización de eventos

Introducción

La tabla de estado de los eventos muestra el estado de todos los eventos en el momento de la consulta. El estado puede ser inactivo, activo o retenido.

Los eventos que están en estado activo y retenido se muestran en las interfaces siguientes:

  • Pantalla de MicroLogic Active

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • EcoStruxure Power Device.

El estado de un evento se puede comprobar utilizando la red de comunicación por cable o Zigbee.

Visualización de eventos en la pantalla de MicroLogic Active

Para visualizar los eventos de alarma activos y retenidos en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, vaya a Alarmas/Historial > Alarmas activas.

Se muestran los eventos activos de gravedad alta y media y los eventos retenidos.

Si el evento finaliza, se traslada a Alarmas/Historial > Historial de alarmas.

Visualización de eventos en el software EcoStruxure Power Commission

Se muestran los eventos de gravedad alta y media, los eventos activos y los eventos retenidos.

Los eventos se pueden ordenar por:

  • Fecha

  • Gravedad:

    • Eventos de gravedad alta

    • Eventos de gravedad media

  • Historial

  • Tipo

Visualización de eventos en EcoStruxure Power Device

De forma predeterminada, los eventos se ordenan cronológicamente. Pueden ordenarse por otros parámetros, como fecha, gravedad, tipo o historial.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.