DOCA0265ES-07

Historial de eventos

Descripción general

Todos los eventos se registran en uno de los historiales de la unidad de control MicroLogic Active:

  • Disparo

  • Protección

  • Diagnóstico

  • Funcionamiento

Se registran eventos de cualquier gravedad, incluidos los de baja gravedad.

Los historiales de eventos se cifran mediante el algoritmo de cifrado AES-256.

Los eventos registrados en los historiales se muestran tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic Active.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • Con la EcoStruxure Power Device

El historial de disparos puede descargarse mediante la red de comunicación por cable.

En un historial se registra la información siguiente de cada evento:

  • ID de evento: código del evento

  • Marca de tiempo: fecha y hora de la aparición y el momento en el que finaliza

El historial de disparos de la pantalla de MicroLogic Active incluye además datos contextuales (ajustes de protección, corrientes interrumpidas).

NOTA: En la HMI de MicroLogic Active se muestra la fecha y hora en que se han producido los eventos. La fecha y hora de finalización de los eventos puede consultarse extrayendo los historiales de la unidad de control MicroLogic Active:
  • A través del software EcoStruxure Power Commission.

  • A través de la EcoStruxure Power Device.

Número máximo de eventos de cada historial

Cada historial tiene un tamaño predefinido máximo. Cuando un historial se llena, cada evento nuevo sobrescribe el evento más antiguo del historial en cuestión.

Historial de eventos

Número máximo de eventos almacenados en el historial

Disparo

30

Protección

50

Diagnóstico

200

Funcionamiento

160

Visualización del historial de eventos en la pantalla de MicroLogic Active

Para obtener más información sobre cómo se muestran los eventos en la pantalla de MicroLogic Active, consulte Menú Alarmas/Historial.

Visualización del historial de eventos en el software EcoStruxure Power Commission

Todos los eventos registrados en historiales se pueden consultar con el software EcoStruxure Power Commission. Los eventos se pueden exportar en forma de archivo de Excel.

Los eventos de los historiales se muestran en orden cronológico, empezando por el más reciente.

Visualización del historial de eventos en la EcoStruxure Power Device

Todos los eventos registrados en los historiales se muestran en la EcoStruxure Power Device.

Los eventos de los historiales se muestran en orden cronológico, empezando por el más reciente.

Los eventos se pueden ordenar por fecha y hora o por número de orden, y se pueden filtrar de acuerdo con los siguientes criterios:

  • Tipo

  • Gravedad

  • Historial

Al hacer clic en un evento específico de la lista, se muestra una lista de todas las apariciones del mismo evento, en orden cronológico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.