DOCA0265ES-07

Notificaciones de eventos

Presentación

Los eventos de gravedad alta (incluidos disparos) y los de gravedad media se notifican mediante una pantalla emergente en la unidad de control MicroLogic Active.

Los eventos de disparo se notifican mediante el contacto de señalización de defecto eléctrico estándar SDE1 y el contacto de señalización de defecto eléctrico opcional SDE2.

Además, los eventos se pueden configurar para que se notifiquen de las siguientes maneras:

  • Por módulo opcional BCIM.

  • Por correo electrónico desde la interfaz Ethernet IFE o EIFE.

  • Por correo electrónico desde el Panel Server.

Pantalla emergente

Todos los eventos de gravedad alta y media generan una pantalla emergente en la pantalla de MicroLogic Active :

  • Una pantalla emergente roja indica un disparo o un evento de gravedad alta, que requieren atención inmediata.

  • Una pantalla emergente naranja indica un evento de gravedad media, ante el que se recomienda actuar.

Notificación del módulo BCIM

Cuando se configura en modo Alarma, el módulo opcional BCIM se puede usar para indicar el estado de las alarmas.

El módulo BCIM está equipado con dos salidas para activar luces piloto externas cuando las alarmas están activas.

Para configurar el módulo BCIM en modo Alarma, configure los parámetros de BCIM en la pantalla MicroLogic Active, en Configuración > BCIM, del siguiente modo:

  • BCIM =

  • Configuración de E/S > Modo E/S = Alarma

  • Seleccione el evento que se indicará en cada Canal E/S, de entre los siguientes:

Canal BCIM

Alarma de canal de E/S

Evento

Código

Canal E/S 1

Tiempo largo (Inicio)

Inicio Ir (I > 105% Ir)

0x6200 (25088)

Tiempo corto (Inicio)

Inicio Isd

0x6201 (25089)

Falla a tierra (Inicio)

Inicio Ig

0x6203 (25091)

Canal E/S 2

Tiempo largo (Disparo)

Disparo por tiempo largo (Ir)

0x4000 (16384)

Tiempo corto (Disparo)

Disparo por tiempo corto (Isd)

0x4001 (16385)

Instantáneo (Disparo)

Disparo instantáneo (Ii)

0x4002 (16386)

Falla a tierra (Disparo)

Disparo por falla a tierra (Ig)

0x4003 (16387)

Notificación por correo electrónico procedente de las interfaces IFE/EIFE

Las páginas web de IFE o EIFE permiten seleccionar eventos para la notificación por correo electrónico. La notificación por correo electrónico no está configurada de manera predeterminada.

Para obtener más información, consulte el documento correspondiente:

  • Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario

  • Enerlin'X IFE – Interfaz Ethernet para un interruptor automático IEC – Guía del usuario

  • Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

Notificación por correo electrónico procedente del Panel Server

Para la unidad de control MicroLogic Active AP/EP, el último evento puede configurarse para que se notifique por correo electrónico desde el Panel Server. La notificación por correo electrónico no está configurada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.