DOCA0265ES-07

Menú Mantenimiento

Descripción

El menú Mantenimiento contiene los siguientes submenús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Menú de navegación de árbol

Mantenimiento

Asistencia

Presenta información sobre la versión de firmware de la unidad de control MicroLogic Active.

Estado

Describe el estado funcional del interruptor automático.

Prueba de protección

Realizar una prueba de protección en la HMI de MicroLogic Active.

Sustitución

Configurar la información del interruptor automático en una unidad de control MicroLogic Active de recambio.

Zigbee

Realice una prueba de comunicación inalámbrica Zigbee (solo para certificación).

Asistencia

El menú Asistencia muestra los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Descripción de la función

Asistencia

Firmware Version

Muestra la versión de firmware de MicroLogic Active en el formato aaa.bbb.ccc.

NOTA: También se puede consultar la Core Protect Version, si bien esta función solo se usará cuando lo solicite el servicio de atención al cliente Schneider Electric.

Estado

El menú Estado muestra los datos siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Descripción de la función

Estado

Desgaste de contactos

Muestra el desgaste de los contactos en forma de porcentaje

Sustitución

En el menú Sustitución se presentan los siguientes datos:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Descripción de la función

Sustitución

Mantenimiento fabricante

Último mantenimiento del fabricante

Permite ajustar el número de meses transcurridos desde el último mantenimiento del fabricante.

Desgaste de contactos

Preajuste de desgaste de contactos

Permite ajustar el desgaste de los contactos en forma de porcentaje

ID

Gama

Seleccione la gama del interruptor automático.

Clasificación

Seleccione la clasificación del interruptor automático.

Rendimiento

Seleccione el rendimiento del interruptor automático.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?