DOCA0265ES-07

Estado funcional

Presentación

El estado del interruptor automático lo determinan las siguientes funciones:

El estado funcional del interruptor automático se muestra en la pantalla Estado y en la barra Status.

Si desea más información, consulte la lista de eventos.

Pantalla Estado

En la pantalla Estado se muestra una de las siguientes pantallas:

Estado funcional óptimo (verde)

Alarma de gravedad media detectada que requiere una acción no urgente (naranja)

Alarma de gravedad alta detectada que requiere una acción correctiva inmediata (rojo)

Barra Status

La barra Status:

  • Se ilumina en verde en condiciones normales de funcionamiento.

  • Se enciende en naranja en caso de alarma de gravedad media que requiere una acción de mantenimiento no urgente.

  • Se enciende en rojo en caso de alarma de gravedad alta que requiere una acción de mantenimiento inmediata.

  • Parpadea en rojo en caso de evento de disparo.

Disponibilidad de los datos

El estado funcional está disponible:

  • En la pantalla Estado de la HMI de MicroLogic Active durante el desplazamiento de la Vista rápida.

  • Con la red de comunicación inalámbrica Zigbee para unidades de control MicroLogic Active AP/EP.

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

Cuando se detecta un evento de gravedad media o alta, se muestra una pantalla emergente. Si se pulsa OK para confirmar la ventana emergente, la pantalla vuelve al desplazamiento de Vista rápida y se muestra de nuevo la pantalla Estado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.