DOCA0265ES-07

Programación del mantenimiento

@TW: topic shared between DOCA0305 Maintenance Guide, DOCA0306 End-user Procedures, DOCA0307 Manufacturer Procedures and DOCA0265 Mic Active User Guide

Descripción general

La unidad de control MicroLogic Active proporciona información para ayudar a programar las operaciones de mantenimiento preventivo.

Supervisa los programas de mantenimiento realizados y genera un evento para indicar que debe llevarse a cabo el mantenimiento del fabricante.

Principio de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic Active genera un evento para indicar que debe llevarse a cabo el mantenimiento del fabricante.

Los eventos del programa de mantenimiento del fabricante se calculan a partir de la fecha de montaje del interruptor automático.

Eventos predefinidos

La función de programación del mantenimiento genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1482 (5250)

Programar mantenimiento del fabricante dentro de tres meses

Diagnóstico

Media

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1482 (5250)

Programar mantenimiento del fabricante dentro de tres meses

Planifique el programa de mantenimiento preventivo del fabricante en un plazo de tres meses. Para efectuar dicha planificación, editar el informe y realizar un seguimiento de la intervención de mantenimiento, puede usar la aplicación EcoStruxure Facility Expert.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.