DOCA0265ES-07

Supervisión del interruptor automático

Presentación

La supervisión del interruptor automático consiste en supervisar su capacidad para establecer o interrumpir un circuito y para protegerlo contra fallos eléctricos. Por tanto, la unidad de control MicroLogic Active supervisa:

Si la unidad de control MicroLogic Active detecta un incidente en una de las funciones de supervisión enumeradas, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.