DOCA0265ES-07

Supervisión de las bobinas comunicantes

Presentación

Las bobinas sufren desgaste debido al número de operaciones de apertura y cierre. Se recomienda revisarlas periódicamente para decidir si se deben cambiar o no.

Para ayudar con el mantenimiento de las bobinas comunicantes, la unidad de control MicroLogic Active supervisa:

  • La bobina de apertura comunicante y de diagnóstico MX1 (comunicante y de diagnóstico MX1).

  • La bobina de cierre comunicante y de diagnóstico XF (comunicante y de diagnóstico XF).

Para obtener más información sobre el mantenimiento de las bobinas, consulte DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC Interruptores automáticos con MicroLogic Active unidad de control - Guía de mantenimiento.

Requisitos previos

Los requisitos previos para supervisar las bobinas comunicantes MX1 y XF son los mismos que los requisitos previos para el uso de la comunicación por cable ULP.

Principio de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic Active:

  • Comprueba la presencia de bobinas.

  • Cuenta el número de operaciones realizadas por las bobinas.

  • Supervisa el estado del circuito interno de las bobinas.

  • Genera eventos cuando detecta un funcionamiento incorrecto de las bobinas o no puede detectar la presencia de estas.

Disponibilidad de los datos

Los contadores de maniobras de las bobinas comunicantes están disponibles en un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable.

Eventos predefinidos

La supervisión de las bobinas comunicantes genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1460 (5216)

Autoprueba inválida - liberación de voltaje MX1

Diagnóstico

Media

0x1461 (5217)

Liberación de voltaje MX no detectada

Diagnóstico

Media

0x1462 (5218)

Autoprueba inválida - liberación de voltaje XF

Diagnóstico

Media

0x1463 (5219)

No se ha detectado la bobina de disparo XF

Diagnóstico

Media

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1460 (5216)

Autoprueba inválida - liberación de voltaje MX1

Prevea la sustitución de la bobina MX1.

0x1461 (5217)

Liberación de voltaje MX no detectada

Compruebe la conexión de la bobina MX.

0x1462 (5218)

Autoprueba inválida - liberación de voltaje XF

Prevea la sustitución de la bobina XF.

0x1463 (5219)

No se ha detectado la bobina de disparo XF

Compruebe la conexión de la bobina XF.

Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.