DOCA0265ES-07

Supervisión del perfil de carga

Presentación

Siete contadores de perfil de carga informan del número de horas durante las cuales la unidad de control MicroLogic Active ha medido la corriente que fluye a través del interruptor automático, en los siguientes rangos de relación In:

  • Número de horas con corriente medida inferior al 15 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida entre el 15 y el 25 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida entre el 26 y el 35 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida entre el 36 y el 50 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida entre el 51 y el 79 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida entre el 80 y el 89 % de la corriente nominal In

  • Número de horas con corriente medida al 90 % de la intensidad asignada In o más

Disponibilidad de los datos

Los datos de supervisión del perfil de carga están disponibles en la EcoStruxure Power Device a través de la conexión NFC.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.