DOCA0265ES-07

Supervisión del circuito de disparo

Presentación

Al activar la unidad de control MicroLogic Active, se proporciona una supervisión constante de lo siguiente:

  • El circuito de disparo interno

  • La conexión de los sensores internos (transformadores de corriente interna, conector del sensor, conector configurador)

  • La conexión de la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP) a la unidad de control MicroLogic Active

  • La conexión del ENCT (del inglés External Neutral Current Transformer, transformador externo de corriente del neutro)

NOTA: El mecanismo no se supervisa. Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo, según indica Schneider Electric. Para obtener más información, consulte DOCA0305•• MasterPacT MTZ IEC Interruptores automáticos con MicroLogic Active unidad de control - Guía de mantenimiento.

Principio de funcionamiento: Indicador LED Ready

  1. Indicador LED Ready

El resultado de la supervisión se indica mediante el indicador LED Ready de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active, de la siguiente manera:

  • El indicador LED Ready parpadea en verde: el circuito de disparo interno del interruptor automático funciona correctamente.

  • El indicador LED Ready está apagado, lo que indica uno de dos posibles escenarios:

    • La unidad de control MicroLogic Active no recibe alimentación. En tal caso, suministre alimentación a la unidad de control con un Mobile Power Pack. Si el indicador LED Ready sigue apagado, consulte el historial de eventos activos en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Alarmas/Historial > Alarmas activas para diagnosticar la situación.

    • Se ha detectado un incidente en el circuito de disparo. Consulte el historial de eventos activos en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Alarmas/Historial > Alarmas activas para obtener un diagnóstico de la situación.

Estado del interruptor automático

Tras la detección de un incidente en el circuito de disparo, puede que el interruptor automático se dispare o no, en función del tipo de incidente detectado.

No se puede leer el conector del sensor

Cuando la unidad de control MicroLogic Active no puede leer la corriente nominal In del conector del sensor, se genera el evento No se puede leer el conector del sensor y se fuerza el valor de la corriente nominal In:

  • In = 400 A para el interruptor automático MasterPacT MTZ1/MTZ2

  • In = 800 A para el interruptor automático MasterPacT MTZ3

Los ajustes de protección basados en el valor de In se modifican en consecuencia.

Datos de disparo y disponibilidad

La unidad de control del MicroLogic Active registra los siguientes datos sobre la función de disparo:

  • Número total de disparos

  • Nombre y fecha del disparo más reciente

Los datos de disparo están disponibles:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission.

  • Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión NFC y USB OTG.

  • Con la red de comunicación inalámbrica Zigbee para unidades de control MicroLogic Active AP/EP.

  • En un servidor o controlador remoto a través de la red de comunicación por cable

    Eventos predefinidos

    La supervisión del circuito de disparo genera los siguientes eventos:

    Código

    Evento

    Historial

    Gravedad

    0x4007 (16391)

    Disparo por autodiagnóstico. Sustituya la unidad de control

    Disparo

    Alta con disparo

    0x400A (16394)

    Disparo por desconexión de ENCT

    Disparo

    Alta con disparo

    0x4033 (16435)

    Pérdida del sensor de corriente. Reemplace el interruptor automático

    Disparo

    Alta con disparo

    0x1400 (5120)

    Autoprueba 1. Sustituya la unidad de control

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1404 (5124)

    Sobretemperatura de la unidad de control

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1405 (5125)

    Autoprueba 3. Sustituya la unidad de control

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1406 (5126)

    Autoprueba 4. Sustituya la unidad de control

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1416 (5142)

    Mitop desconectado. Llame al servicio de asistencia de Schneider Electric

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1402 (5122)

    Pérdida del sensor de corriente. Reemplace el interruptor automático.

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1403 (5123)

    ENCT desconectado

    Diagnóstico

    Alta con disparo

    0x1430 (5168)

    Configuración de protección restablecida a valores de fábrica

    Diagnóstico

    Alta

    0x1409 (5129)

    No se puede leer el conector del sensor

    Diagnóstico

    Alta

    0x1518 (5400)

    Autoprueba 6. Sustituya la unidad de control.

    Diagnóstico

    Alta

    Acciones recomendadas

    Código

    Evento

    Acciones recomendadas

    0x4007 (16391)

    Disparo por autodiagnóstico. Sustituya la unidad de control

    Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x400A (16394)

    Disparo por desconexión de ENCT

    Compruebe el cableado interno/externo del transformador externo de corriente del neutro (ENCT).

    0x4033 (16435)

    Pérdida del sensor de corriente. Reemplace el interruptor automático

    Sustituya el interruptor automático. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1400 (5120)

    Autoprueba 1. Sustituya la unidad de control

    Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1404 (5124)

    Sobretemperatura de la unidad de control

    Reduzca la temperatura ambiente cerca del interruptor automático. Si el problema persiste, sustituya la unidad de control MicroLogic Active.

    0x1405 (5125)

    Autoprueba 3. Sustituya la unidad de control

    Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1406 (5126)

    Autoprueba 4. Sustituya la unidad de control

    Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1416 (5142)

    Mitop desconectado. Llame al servicio de asistencia de Schneider Electric

    Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1402 (5122)

    Pérdida del sensor de corriente. Reemplace el interruptor automático.

    Sustituya el interruptor automático. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    0x1403 (5123)

    ENCT desconectado

    Compruebe el cableado interno/externo del transformador externo de corriente del neutro (ENCT).

    0x1430 (5168)

    Configuración de protección restablecida a valores de fábrica

    Actualice el firmware de la unidad de control MicroLogic Active con el software EcoStruxure Power Commission. De lo contrario, prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic Active.

    0x1409 (5129)

    No se puede leer el conector del sensor

    Compruebe la conexión del conector del sensor y los conectores configuradores. Si la conexión está en buen estado pero el problema se repite, sustituya el conector del sensor o la unidad de control MicroLogic Active.

    0x1518 (5400)

    Autoprueba 6. Sustituya la unidad de control.

    Sustituya la unidad de control MicroLogic Active. Póngase en contacto con el Schneider Electric Support.

    Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.

    Restablecimiento de un evento de disparo

    Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a una incidencia detectada por las comprobaciones automáticas de MicroLogic Active, consulte el documento correspondiente:

    • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

    • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

    Comentarios
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.