DOCA0265ES-07

Función de apertura

Presentación

Las unidades de control MicroLogic Active reciben y procesan órdenes de apertura eléctrica. Al abrir, se genera un evento.

Principio de funcionamiento

Las órdenes de apertura se pueden enviar de la siguiente manera:

  • Directamente mediante un botón pulsador de apertura mecánica.

  • Localmente a través de un botón pulsador de apertura externo, conectado directamente o a través del módulo BCIM a la bobina de apertura comunicante MX

  • A distancia a través de una orden remota gestionada por la unidad de control MicroLogic Active.

Las órdenes de apertura tienen prioridad sobre las de cierre. Las órdenes de cierre no se tienen en cuenta mientras haya una orden de apertura activa.

Las órdenes de apertura en bobinas MN o MX efectuadas con botón pulsador externo se pueden mantener para forzar la posición de apertura del interruptor automático y rechazar cualquier orden de cierre. Las órdenes de apertura de MicroLogic Active no se mantienen.

Gestión de la función de apertura

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No use las funciones de control remoto de MicroLogic Active en una cadena de seguridad.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para abrir el interruptor automático o desconectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La unidad de control MicroLogic Active gestiona las órdenes de apertura emitidas mediante alguno de los siguientes medios:

En el gráfico y la tabla siguientes se resume la lógica de control de la gestión de las órdenes de apertura:

IA cerrado

El interruptor automático está cerrado

Auto Local

El modo de control es Auto Local

Control de MX por BCIM activado

El control de la bobina MX por parte del módulo BCIM está activado.

Modo E/S BCIM = Abrir/Cerrar

El parámetro de modo de E/S BCIM está ajustado en Abrir/Cerrar.

E/S BCIM abierta

Orden de apertura desde el botón pulsador de apertura conectado al módulo BCIM

FDM121 abierto

Orden de apertura procedente de la pantalla FDM121

Auto Remote

El modo de control es Auto Remote

COM abierto

Orden abierta procedente de un servidor o controlador remoto

Página web abierta

Orden de apertura procedente de la página web de IFE/EIFE

Abierto

Orden de apertura MicroLogic Active para la bobina de cierre comunicante MX

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1000 (4096)

Interruptor automático abierto

Funcionamiento

Baja

0x0410 (1040)

Orden de apertura enviada a liberación de voltaje MX

Funcionamiento

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.