DOCA0265ES-07

Rearrancar o reiniciar la unidad de control MicroLogic Active

Rearrancar la unidad de control MicroLogic Active

Los eventos que requieren un rearranque de la unidad de control MicroLogic Active son:

Para rearrancar la unidad de control MicroLogic Active, pulse simultáneamente los 5 botones , OK, Back, Arriba y Abajo.

IMPORTANTE: Las funciones de protección estándar permanecen activas durante el proceso de rearranque.

Reiniciar la unidad de control MicroLogic Active

Es necesario reiniciar la unidad de control MicroLogic Active cuando:

  • Se cambia el ajuste de la frecuencia nominal (unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei solamente)

  • La HMI de MicroLogic Active no muestra alarmas de protección ni pantallas de medidas

  • La unidad MicroLogic Active pierde la señal Zigbee

Reinicie la unidad de control MicroLogic Active de una de las siguientes maneras:

  • Desconecte la alimentación de la unidad de control MicroLogic Active y conéctela de nuevo.

  • Haga clic en el botón Reiniciar módulo en la página Iniciar actualización del firmware del software EcoStruxure Power Commission.

Los ajustes de la unidad de control MicroLogic Active no se ven afectados por el reinicio.

IMPORTANTE: Las funciones de protección estándar permanecen activas durante el reinicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?