DOCA0265ES-07

Prueba del microinterruptor

Si el microinterruptor está presente, se recomienda probarlo.

Probar el microinterruptor mediante la comunicación por cable ULP

Para probar el microinterruptor, verifique que el estado del interruptor automático pueda leerse en las tablas Modbus.

Para obtener más información, consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario

Probar el microinterruptor mediante la comunicación inalámbrica Zigbee

Para probar el microinterruptor en las unidades de control MicroLogic Active AP/EP, verifique que el estado del interruptor automático está disponible en las páginas web del Panel Server.

Paso

Acción

1

Seleccione el menú Seguimiento y control en las páginas web de Panel Server.

2

Entre la lista de dispositivos conectados, seleccione el interruptor automático MasterPacT MTZ con la unidad de control MicroLogic Active AP/EP que desea probar.

3

Compruebe el estado del interruptor automático.

4

Si el estado del interruptor automático (abierto o cerrado) que se muestra en las páginas web del Panel Server no coincide con el estado real del interruptor automático, significa que los microinterruptores no están correctamente conectados a la unidad de control MicroLogic Active AP/EP. Repita el procedimiento para sustituir la unidad de control.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.