HRB1684302-15

Configuration de la mesure d’entrée avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour configurer les canaux de mesure d’entrée.
  1. Lancez ION Setup .
  2. Connectez l’appareil.
  3. Sélectionnez I/O configuration > Input metering .
  4. Sélectionnez un canal de mesure d’entrée à configurer et cliquez sur Edit.

    L’écran Channel Setup apparaît.

  5. Dans le champ Label, donnez un nom significatif à ce canal de mesure d’entrée.
  6. Configurez les paramètres de mesure d’entrée selon besoin.
  7. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.
    Paramètre Valeurs Description
    Étiquette

    Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à ce canal de mesure d’entrée.

    Pulse Weight 0 à 99,99999

    Utilisez ce champ pour spécifier la quantité ou valeur représentée par chaque impulsion.

    Units No units, Wh, kWh, MWh, VARh, kVARh, MVARh, VAh, kVAh, MVAh, gal, BTU, L, m3, MCF, lbs, kg, klbs, Therm

    Sélectionnez l’unité de mesure associée à la valeur surveillée.

    Rate Varie (sur la base des unités sélectionnées)

    Pour les valeurs temporelles (en kWh, par exemple), ce paramètre spécifie les unités associées (kW) pour les calculs de valeur moyenne. Pour les autres valeurs (en kg, par exemple), ce paramètre peut être configuré pour fournir des informations de débit (kg/h).

    Mode Pulse ou Transition

    Réglez le mode sur Pulse pour compter uniquement les impulsions complètes. Réglez le mode sur Transition pour compter chaque changement d’état d’activé à désactivé ou de désactivé à activé.

    Available Inputs / Assigned Inputs Entrées logiques DI1, DI2, DI3*, DI4*

    Sélectionnez l’entrée numérique dans la zone Available Inputs et cliquez sur le bouton fléché vers la droite pour associer le canal de mesure d’entrée à cette entrée numérique.

    * Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500  / PM5600  / PM5700 pour la disponibilité.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?