HRB1684302-16

Configuration des exportations de journaux de l'appareil au moyen des pages Web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages Web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Vous pouvez configurer l’appareil pour exporter ses journaux vers un serveur Web, soit suivant une programmation, soit manuellement.

NOTE: Le temps nécessaire à l’exportation des journaux peut varier selon le nombre d’enregistrements à exporter. Si les temps d’exportation sont trop longs, il peut être indiqué de réduire la fréquence d’enregistrement des éléments consignés ou de réduire l’intervalle entre exportations (une fois par semaine au lieu d’une fois par mois, par exemple).
  1. Connectez-vous aux pages Web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Paramètres > Exporter le journal de l’appareil OU cliquez sur Paramètres > Communication > Exporter le journal de l’appareil .
  3. Cliquez sur Oui pour Activer l’exportation du journal d’appareil HTTP.
  4. Réglez la Fréquence et configurez le calendrier selon les besoins.
    • Quotidien : Sélectionnez Quotidien pour exporter les journaux de données de l’appareil une fois par jour. Dans le champ Heure, spécifiez l’heure à laquelle l’exportation doit avoir lieu chaque jour.
    • Hebdomadaire : Sélectionnez Hebdomadaire pour exporter les journaux de données de l’appareil une fois par semaine. Dans les champs Heure et Jour de la semaine, spécifiez l’heure et le jour auxquels l’exportation doit avoir lieu chaque semaine.
    • Mensuel : Sélectionnez Mensuel pour exporter les journaux de données de l’appareil une fois par mois. Dans les champs Heure et Jour du mois, spécifiez l’heure et le jour auxquels l’exportation doit avoir lieu chaque mois.
    NOTE: Vous pouvez laisser les paramètres par défaut si vous exportez manuellement les journaux de données.
  5. Configurez les paramètres HTTP appropriés.

    Vous pouvez utiliser le bouton Test HTTP pour tester la connexion de l’appareil au serveur Web.

  6. Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder pour appliquer et sauvegarder les nouveaux paramètres sur l’appareil si vous configurez un calendrier des exportations, ou cliquez sur Exportation manuelle pour exporter immédiatement les journaux de données.

    Paramètres HTTP d'exportation de journaux disponibles par les pages Web

    Paramètre Description

    Adresse IP du serveur *

    Saisissez l’adresseIP du serveur pour l’exportation des journaux de données.

    Port TCP du serveur *

    Saisissez le numéro de port du serveur pour les communications HTTP.

    Adresse IP du serveur proxy *

    Saisissez l'adresse IP du serveur proxy, si requis par votre réseau.

    Port TCP du serveur proxy *

    Saisissez le numéro de port du serveur TCP proxy, si requis par votre réseau.

    CHEMIN

    Saisissez le chemin réseau du dossier dans lequel les journaux de données doivent être exportés.

    Nom de champ

    Saisissez le nom du journal de données exporté.

    Nom d’hôte

    Si vous utilisez un nom d’hôte virtuel, saisissez ce nom ici.

    Nom d’utilisateur

    Saisissez le nom d’utilisateur pour l’accès au serveur.

    Mot de passe

    Saisissez le mot de passe pour l’accès au serveur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?