DOCA0170ZH-05

以预先配置的测试点进行的自动脱扣曲线测试

您可以选择要测试的 MicroLogic 脱扣单元上可用的保护功能。缺省预选了 MicroLogic 脱扣单元上可用的所有保护功能以进行测试。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.