DOCA0170ZH-05

配置功能

@newD1

当 PC 连接到 MicroLogic 脱扣单元时,您可以使用 Service InterfaceEPC 软件配置 MicroLogic A、E、P 和 H 脱扣单元。

MicroLogic A、E、P 和 H 脱扣单元的设置可使用 EPC 软件保存。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?