DOCA0170ZH-05

Service Interface 连接至 MicroLogic 脱扣单元

使用电缆 LV485512SPService Interface 连接至 MicroLogic 脱扣单元测试端口。

  1. AC/DC 电源

  2. 用于 630-6300 A ACB MCCB 脱扣单元的 7 针电缆

  3. 带磁铁的 USB 电缆

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.