DOCA0170ZH-05

测试报告

执行下面的步骤生成自动脱扣测试报告:
  1. 单击 报告 > 项目报告
    结果:生成的项目报告显示在新选项卡中。
  2. 根据需要单击保存或打印项目报告。

    这些报告将确认断路器的保护设置是否准确。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?