DOCA0170ZH-05

MicroLogic 脱扣单元兼容性

MasterPact NT/NW ComPacT NSPowerPacT P 型和 R 型断路器

下表显示了哪些测试功能适用于 MicroLogic 脱扣单元:

MicroLogic 脱扣单元

配置

使用次级注入的自动脱扣曲线测试

强制脱扣测试

ZSI 测试

准备初级注入测试

系列

类型

抑制热记忆

抑制接地故障

 

非通讯 脱扣单元

MicroLogic 2.0, 3.0, 5.0

通讯脱扣单元

MicroLogic 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A, 7.0 A

@updatedD1

MicroLogic 2.0 E, 5.0 E

@updatedD1

MicroLogic 5.0 P, 7.0 P

MicroLogic 5.0 H, 7.0 H

MicroLogic 6.0 A, 6.0 E

@updatedD1

MicroLogic 6.0 P, 6.0 H

这些 MicroLogic 脱扣单元可以安装在以下断路器中:

  • MasterPact NT/NW ™ 断路器

  • ComPacT NS 断路器

  • @updatedD1
    PowerPacT PR 断路器

注: 由于脱扣单元限制,非通讯 MicroLogic 6.0 脱扣单元无法通过 Service InterfaceEPC 软件进行测试。

EasyPact MVS 断路器

下表显示了哪些测试功能适用于 ET 脱扣系统:

ET 脱扣系统

配置

使用次级注入的自动脱扣曲线测试

强制脱扣测试

ZSI 测试

准备初级注入测试

系列

类型

抑制热记忆

抑制接地故障

 

非通讯 脱扣系统

ET 2.I, ET 5S

通讯脱扣系统

ETA 2.I, ETA 5S

ETV 2.I, ETV 5S

ETA 6G, ETV 6G

这些脱扣系统可以安装在 EasyPact MVS 断路器中。

注: 由于脱扣系统限制,非通讯 ET 6G 脱扣系统单元无法通过 Service InterfaceEPC 软件进行测试。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.