DOCA0170ZH-05

测试功能

EPC 软件让您能够通过 Service Interface 对非通讯 MicroLogic 脱扣单元执行以下测试。

  • 使用次级注入的自动脱扣曲线测试

  • 设备检查(强制脱扣测试)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?