DOCA0170ZH-05

以自定义测试点进行的自动脱扣曲线测试

在定义自定义测试点时,建议遵守以下说明:

  • 注入电流的小数值被视为无效输入。

  • 所选择的保护脱扣类型与要测试的时间电流曲线区段匹配。如果选择的值不正确,测试结果可能不可靠。例如:

    • 如果选择短延时保护脱扣类型并且输入的注入电流值在短延时电流范围内,则 MicroLogic 脱扣单元将在短延时区段脱扣。这将指示合格测试状态。

    • 如果选择短延时保护脱扣类型并且输入的注入电流值在长延时电流范围内,则 MicroLogic 脱扣单元将在长延时区段脱扣。

      测试结果不会显示脱扣原因。由于断路器已脱扣,因此测试结果将指示合格测试状态。

    • 如要测试接地故障保护并选择抑制接地故障保护的任何保护类型,则测试结果将不正确。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?