DOCA0170ZH-05

测试报告

  1. 单击 报告 > 项目报告

    结果:生成的项目报告显示在新选项卡中。

  2. 根据需要单击保存或打印项目报告。

这些报告将确认 ZSI 测试验证了 ZSI 系统中连接的多个断路器之间的现场接线。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.