DOCA0170ZH-05

配置功能

Service Interface 连接到 Enerlin'X 设备的 ULP 端口时,可以使用 Service InterfaceEPC 软件来配置 Enerlin'X 设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?