测试程序
对 ZSI 测试执行以下步骤:
- 单击设备视图页面中的区域选择联锁测试。
-
选择配电盘
名称旁边的复选框,或者选择各设备,以此从列表中选择上游设备,然后单击运行测试。
注: 最多可以选择十个设备用于测试。
结果:显示需要密码对话框。
- 输入下游 MicroLogic 的管理员密码,然后单击继续。
-
如果上游
脱扣单元上的 Isd/Ii 和/或 Ig LED 闪烁以指示测试合格,则单击测试结果列中的对号 MicroLogic 图标,或者如果 LED 未闪烁从而指示测试不合格,则单击叉号
图标。
结果:测试结果列中被选中的图标变成突出显示。 -
单击结束测试。
结果:测试被终止。注: 如要再次执行测试,请单击重新测试。
- 单击关闭,回到设备视图页面。