DOCA0170ZH-05

测试程序

对自动脱扣曲线测试执行以下步骤:

  1. 单击设备视图页面中的自动脱扣曲线测试
    结果:此时显示自动脱扣曲线测试屏幕。
  2. 单击运行测试
    结果:显示注意消息。
    注意
    断电风险
    • 在这些测试期间,断路器将脱扣,导致下游设备断电。
    • 建议在结合正确的规划、预防措施并遵循测试计划的前提下执行这些测试。
    如不遵循这些说明,可能导致断电,进而中断运行。
  3. 阅读注意消息,在理解后,单击我明白
    结果:显示密码要求对话框。
  4. 在对话框中输入 MicroLogic 管理员密码,然后单击继续
  5. 复位并分闸断路器。单击确定
    结果:保护测试启动。
    注: 在长延时保护测试期间:
    • 显示注入时间脱扣前剩余的最大时间(秒)。

    • 您可以单击中止,停止正在运行的测试。这会取消所有后续测试。

    注: 如果 Ir x Isd > Ii,则无法执行短延时保护测试。
  6. 重复步骤 5,即可执行下一个测试。
    结果:测试结束后,显示测试结果。完成所有测试后,会显示测试结果屏幕,其中包含:
    • 所测试的保护功能的列表。

    • 注入电流。

    • 保护设置。

    • 预期脱扣时间和实际脱扣时间、

    • 测试结果。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.