DOCA0170ZH-05

配置功能

当 PC 连接到 MicroLogic 脱扣单元时,您可以使用 Service InterfaceEPC 软件配置 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元。

MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的设置可使用 EPC 软件保存。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.