DOCA0170ZH-05

初级注入测试的故障排除

状况

可能原因

解决方案

在启用了接地故障抑制功能或热成像抑制功能的情况下,在初级注入测试期间,断路器脱扣早于预期。

在先前的初级注入测试期间,接地故障抑制功能或热成像抑制功能未禁用,然后在断路器脱扣后重启。

在每个断路器脱扣事件之后,停止并随后重启接地故障抑制功能或热成像抑制功能。

执行初级注入测试时,断路器如预期那样脱扣最多两次。

使用接地故障或热成像抑制功能执行初级注入时,操作屏幕显示通讯错误。作为响应,在不停止初级注入的情况下,重新抑制接地故障或热成像,从而在测试时间电流曲线的长延时区段时使断路器长时间脱扣。

完全终止初级注入测试,启动接地故障或热成像抑制功能,然后启动初级注入测试。

执行接地故障测试时,安装有 MicroLogic 6.0A, 6.0E, 6.0H6.0P 脱扣单元的断路器不脱扣。

  1. 注入的故障电流不足,无法触发接地故障保护脱扣。

  2. 以修改差分接地故障 (MDGF) 或电源接地回路配置连接断路器。

  1. 注入较高的故障电流。

  2. 请参阅 MicroLogic 脱扣单元兼容性,从而判定测试是否适用于脱扣单元。

  3. 无法为用于修改差分接地故障 (MDGF) 或电源接地回路 (SGR) 保护的断路器,执行接地故障保护测试。这些配置需要初级注入测试。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.