DOCA0170ZH-05

自动脱扣曲线测试

自动脱扣曲线测试对断路器的时间电流曲线进行自动测试,从而允许 Service Interface 验证长延时、短延时、瞬时和接地故障保护。

Service Interface 基于 MicroLogic 脱扣单元的类型以及断路器的吸合电流和延迟设置,注入数字或模拟信号。Service Interface 测量在断路器脱扣前所施加的测试信号的持续时间。随后会自动将这个数据与断路器的时间电流曲线进行比对,从而判定设备是否在容差范围内。这种数据比对将判定特定的保护功能是否合格。

如要执行自动脱扣曲线测试,可以选择以下其中一个选项:

  • 预先配置的测试点:所选择的预先配置的测试点用于尽可能减少适当测试每个脱扣曲线区段所需的测试时间。

  • 自定义测试点:这些测试点由用户通过输入次级注入测试电流和时间来定义。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.