DOCA0170ZH-05

区域选择联锁测试

区域选择联锁 (ZSI) 测试验证 ZSI 系统中连接的多个断路器之间的现场接线。

在连接到下游 MicroLogic 脱扣单元的情况下,Service Interface 使 MicroLogic 脱扣单元将

@UpdatedD2
次级注入信号传输至所有已连接的上游兼容设备(通讯 MicroLogic 脱扣单元、约束接口模块 (RIM)、ZSI 接口模块)。

注:
  • 如要执行 ZSI 测试并生成包含测试详细信息的项目报告,必须在同一 EPC 项目中包含下游和上游的断路器。

  • 在自动关停之前,ZSI 测试最多可以执行 15 分钟。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.