DOCA0170ZH-05

固件更新

描述

对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。

Service Interface 固件的最新版本通过 EcoStruxure Power Commission 软件一次性更新。

有关 Service Interface 固件版本的更多信息,请参阅 DOCA0176EN Service Interface - Firmware Release Notes

签名固件

为包含 MasterPact NT/NW EasyPact MVSComPacT NSPowerPacT P 和 R 型、ComPacT NSXPowerPacT H、J 或 L 型断路器的 IMU 设计的所有固件均使用使用 Schneider Electric 公钥基础设施进行签名。

必须定期检查用于鉴定是否为真实 Schneider Electric 固件和软件的数字证书,确保它们仍有效。失效的数字证书会公布在证书撤销列表 (CRL) 中,具体参见 Schneider Electric Cybersecurity Support Portal

有关 MasterPact MTZ 断路器网络安全的详细信息,请参阅 DOCA0122ZH MasterPactComPacTPowerPacT  - 网络安全指南

更新固件版本

如要使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 Service Interface 固件,请:

  1. 在主屏幕上选择直接连接到设备

  2. 分析固件状态中,检查 Service Interface 固件版本。

  3. 如果建议的操作是更新固件,请选中 Service Interface 旁边的复选框,然后单击下一步

  4. 单击升级

  5. @UpdatedD2
    在对话框中输入 Service Interface 密码,然后单击继续

    结果:固件更新开始运行。固件更新完成后,将显示带勾号的绿色图标。

    重要: 固件更新完成前,请勿断开 Service Interface 连接。
  6. 单击模块已升级旁的箭头,以显示当前和最新的 Service Interface 固件版本。

  7. 关闭分析固件状态窗口。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?