8536IB1905PTBR-05

Controle

Entradas de controle do sistema

Nome da E/S

Tipo de dados

Tamanho (bits)

Escala

Valor

Descrição

Reinicialização de disparo (trip reset)

BOOL

1

1

0, 1

Comando para reinicializar um evento de disparo do Avatar
0 = Desligado, 1 = Ligado

Saídas de controle do sistema

Nome da E/S

Tipo de dados

Tamanho (bits)

Escala

Valor

Descrição

Sistema operacional

BOOL

1

1

0, 1

Indica que o avatar do sistema está no modo operacional.
0 = Desligado, 1 = Ligado

Modo degradado

BOOL

1

1

0, 1

Indica que o avatar do sistema está no modo degradado.
0 = Desligado, 1 = Ligado

Evento menor

BOOL

1

1

0, 1

Indica que o avatar do sistema está no modo de evento menor.
0 = Desligado, 1 = Ligado

Pré-operacional

BOOL

1

1

0, 1

Indica que o avatar do sistema está no modo pré-operacional.
0 = Desligado, 1 = Ligado

Modo forçado

BOOL

1

1

0, 1

Indica se o sistema está no modo forçado.
0 = Não, 1 = Sim

Modo de teste

BOOL

1

1

0, 1

Retorna um status que indica que o avatar do sistema está no modo de teste.
0 = Desligado, 1 = Ligado

Endereço IP

UDINT

32

Máx.:
0xFFFFFFFF

Endereço IP da interface de rede que controla a ilha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?