8536IB1905PTBR-05

Endereçamento Modbus TCP

O TeSys™ island aplica as seguintes faixas de ID de unidade (unit ID) para modularidade física e virtual.

Faixas de ID de unidade (unit ID)

Item

ID de unidade (unit ID)

Comentário

Avatares

1–99

Avatares de dispositivo, carga e aplicação

Dispositivos de barramento

101–199

Módulo de E/S digital (DIOM)
Módulo de E/S analógico (AIOM)
Partidas
Partidas SIL
Módulo de interface de potência (PIM)
Módulo da interface SIL (SIM)
Módulo da interface de tensão (VIM)

Interface de rede/Avatar do sistema

255

OBSERVAÇÃO:

  • Os dispositivos de barramento são numerados sequencialmente, da esquerda para a direita.

  • Os avatares são numerados conforme definido no arquivo de contexto.

  • Dados com mais de 16 bits são divididos em vários registros, codificados em Big Endian. Por exemplo, um valor inteiro de 32 bits decimal 305419896 (ou hexadecimal 0x12345678) é mapeado em dois registros, 500 e 501, onde o registro 500 contém a palavra mais significativa (0x1234) e o registro 501 contém a palavra menos significativa (0x5678).

  • A integração manual do Modbus TCP é feita sem leitura de E/S para que cada dado ou comando seja representado com uma única leitura/gravação do registro. Para manter a capacidade de detectar uma perda de comunicação e entrar no Modo degradado, está disponível um registro de pulsação para uso no endereço 1098 do ID de unidade (unit ID) 255. Você pode gravar qualquer valor nesse registro periodicamente dentro do período de Tempo limite de perda de comunicação (2 segundos, por padrão). Se a ilha não detectar uma gravação, isso significa uma perda de comunicação, e o sistema entra no Modo degradado.

  • Consulte a tabela a seguir para ver exemplos.

Exemplos de numeração de dispositivos e de avatares

Ordem do avatar na ferramenta digital

ID de unidade (unit ID)
do avatar

Descrição

Ordem física na ilha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

255

Sistema

BC

VIM

SIM

2

1

AIOM

AIOM

3

2

Motor com dois sentidos de rotação - Parada SIL, Cat. W. 1/2*

Partida SIL

Partida SIL

4

3

Motor com um sentido de rotação

Partida

5

4

Interface de potência com E/S (Controle)

DIOM

PIM

ID de unidade (unit ID) do dispositivo físico Modbus/TCP

255

101

102

103

104

105

106

107

108


Configurar FLA pelo Modbus TCP/IP


O FLA para avatars pode ser configurado pelo TCP/IP Modbus usando Register-9622 e o ID do avatar como o ID do servidor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?