8536IB1905PTBR-05

Escopo do documento

Use este documento para fazer o seguinte:

  • Criar blocos de funções, salvá-los e usá-los para programar o PLC

  • Programar diretamente do mapa de registro o PLC

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Leia e entenda este guia e todos os documentos relacionados antes de instalar, operar ou realizar manutenção no TeSys island. A instalação, o ajuste, o reparo e a manutenção devem ser realizados por pessoal qualificado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?