8536IB1905PTBR-05

Como importar o arquivo EDS para uma ferramenta de programação

Depois de exportar um arquivo EDS, você pode importar o arquivo EDS para sua ferramenta de programação preferida. Siga as instruções da ferramenta de programação para determinar como importar os dados e acessá-los. As seções a seguir também podem fornecer informações adicionais, dependendo da aplicação e do ambiente de programação utilizados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?