Controle
Entradas de controle do avatar
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Valor |
Descrição |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Reinicialização de disparo (trip reset) |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para reinicializar um evento de disparo do avatar |
|
Execução 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para contator de avanço do Avatar. |
|
Execução 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando para contator de avanço
redundante do avatar para avatares das Categorias de fiação
3 e 4. |
|
Acionar avanço |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para contator de avanço do Avatar. |
|
Acionar reversão |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para fechar o contator de reversão com o Avatar de recuo |
|
Acionar avanço lento |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para iniciar o avanço do motor em baixa velocidade |
|
Acionar avanço rápido |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para iniciar o avanço do motor em alta velocidade |
|
Acionar reversão lenta |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para acionar reversão em baixa velocidade |
|
Acionar reversão rápida |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para acionar reversão em alta velocidade |
|
Saída lógica 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para fechar a saída lógica 1 |
|
Saída lógica 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para fechar a saída lógica 2 |
|
Saída digital 0 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para fechar a saída digital 0 |
|
Saída digital 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Comando
para fechar a saída digital 1 |
|
Saída analógica 0 |
INT |
16 |
1 |
–32.768 a 32.767 |
Valor a ser gravado na saída analógica 0 |
Saídas de controle do avatar
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Valor |
Descrição |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ready |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
está pronto para ser controlado (todos os dispositivos no avatar
estão prontos). |
|
Tensão a montante presente 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou que a alimentação principal a montante do primeiro
dispositivo está presente (disjuntor fechado). |
|
Tensão a montante presente 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou que a alimentação principal a montante do segundo
dispositivo (se disponível) está presente. |
|
Tensão a montante presente 3 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou que a alimentação principal a montante do terceiro
dispositivo (se disponível) está presente. |
|
Tensão a montante presente 4 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou que a alimentação principal a montante do quarto
dispositivo (se disponível) está presente. |
|
Status de execução 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Status do
contator principal para as Categorias de fiação 3 e 4. |
|
Status de execução 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Status do contator principal para
as Categorias de fiação 3 e 4. |
|
Status de avanço |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Feedback
do contator de avanço do Avatar, |
|
Status de reversão |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Feedback
do contator de reversão do Avatar, |
|
Status de execução Y |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
do contator Y para avatares tipo Y/D. |
|
Status de execução D |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
do contator D para avatares tipo Y/D. |
|
Status de avanço lento |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O motor
está em regime permanente em Speed1 |
|
Status de avanço rápido |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O motor
está em regime permanente em Speed2 |
|
Status de reversão lenta |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
do contator de reversão de baixa velocidade. |
|
Status de reversão rápida |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
do contator de reversão de alta velocidade. |
|
Status da saída lógica 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
da saída 1. |
|
Status da saída lógica 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Posição
da saída 2. |
|
Status da entrada lógica 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 1 do avatar. |
|
Status da entrada lógica 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 1 do avatar. |
|
Status da entrada digital 0 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 0 do Avatar DIOM |
|
Status da entrada digital 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 1 do Avatar DIOM |
|
Status da entrada digital 2 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 2 do Avatar DIOM |
|
Status da entrada digital 3 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado da
entrada digital 3 do Avatar DIOM |
|
Status do comando de bypass |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Estado do avatar se o comando de bypass
tiver sido emitido para continuar a operação e não
parar devido a um disparo. |
|
Status de avanço local |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de avanço
local do avatar, |
|
Status de reversão local |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de avanço
do avatar, |
|
Status de avanço local de baixa velocidade |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de avanço
local de baixa velocidade do avatar, |
|
Status de avanço local de alta velocidade |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de avanço
local de alta velocidade do avatar, |
|
Status de reversão local de baixa velocidade |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de reversão
local de baixa velocidade do avatar, |
|
Status de reversão local de alta velocidade |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
A lógica do avatar é controlada por comandos recebidos em entradas digitais e os comandos do PLC são ignorados durante o modo local. Feedback do contator de reversão
local de alta velocidade do avatar, |
|
Status de substituição do modo manual |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar é controlado pelo comando
local e pelo controle de PV quando está no modo manual. |
|
Status da entrada de controle de PV 0 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Status da entrada de controle de PV
0 (comando para o avatar após o processamento da entrada). |
|
Status da entrada de controle de PV 1 |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Status da entrada de controle de PV
1 (comando para o avatar após o processamento da entrada). |
|
Entrada de PV 0 |
INT |
16 |
1 |
–32.768
a 32.767 |
Retorna o valor medido da entrada de PV. |
|
Entrada de PV 1 |
INT |
16 |
1 |
–32.768
a 32.767 |
||
Entrada de PV 2 |
INT |
16 |
1 |
–32.768
a 32.767 |
||
Entrada de PV 3 |
INT |
16 |
1 |
–32.768
a 32.767 |
||
Entrada de PV 4 |
INT |
16 |
1 |
–32.768
a 32.767 |
||
Contator de PV 0 |
BOOL |
1 |
1 |
0,1 |
Lógica positiva – Uma entrada de contator de PV LIGADA ou uma entrada de PV acima do nível de controle de PV representa um comando LIGADO. Lógica negativa – Uma entrada de contator de PV DESLIGADA ou uma entrada de PV abaixo do nível de controle de PV representa um comando LIGADO. 0 = Desligado, 1 = Ligado |
|
Contator de PV 1 |
BOOL |
1 |
1 |
1,0 |
||
Contator de PV 2 |
BOOL |
1 |
1 |
1,0 |
||
Contator de PV 3 |
BOOL |
1 |
1 |
1,0 |
||
Contator de PV 4 |
BOOL |
1 |
1 |
1,0 |
||
Status de alarme preditivo |
UINT |
16 |
1 |
1,0 |
Os alarmes preditivos são acionados por combinações de alarmes de função de proteção e condições de entrada de PV. Os avatares dão suporte para até 10 alarmes preditivos. |
|
Entrada analógica 0 |
INT |
16 |
1 |
–32.768 a 32.767 |
Valor lido da entrada analógica 0 |
|
Entrada analógica 1 |
INT |
16 |
1 |
–32.768 a 32.767 |
Valor lido da entrada analógica 1 |
|
Carga partindo |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Retorna
1 se a carga estiver na fase de inicialização. |
|
Carga em regime permanente |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Definido
como 1 quando um comando Executar ou Fechar tiver sido executado e
a corrente estiver fluindo nos polos (equivalente aos avatares com
motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor). |
|
Temperatura do motor |
INT |
16 |
1 |
–200 a 850 |
Retorna a temperatura do motor em °C. Dependendo do tipo do sensor de temperatura, o intervalo é:
|
|
Média de IRMS |
UDINT |
32 |
0,001 |
0-4.294.967.295 |
Calcula a média dos valores das correntes de fase RMS mais recentes (A). |
|
Alarm |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou um evento de alarme de proteção. |
|
Tripped |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
O avatar
detectou um evento de disparo. |
|
Pronto para reinicializar |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
0 = Desligado, 1 = Ligado |
|
Alarme de ativo |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Acionado
quando as referências ao dispositivo de potência ou ao SIM
no avatar tiverem atingido ou excedido 90% da vida útil esperada
(de acordo com o parâmetro do avatar). |
|
Capacidade térmica utilizada do motor |
USINT |
8 |
1 |
0-255 |
Retorna a porcentagem (%) da capacidade térmica utilizada do motor. |
|
Mensagem de alarme de proteção 1 |
UINT |
16 |
— |
0 a máx. 0xFFFF |
Bits do primeiros alarme de proteção do registro do Modbus: Bit 2: Alarme de corrente de terra Bit 3: Alarme de sobrecarga térmica Bit 5: Alarme de rotor bloqueado Bit 6: Alarme de desequilíbrio de corrente de fase Bit 7: Alarme de subcorrente |
|
Mensagem de alarme de proteção 2 |
UINT |
16 |
— |
0 a máx. 0xFFFF |
Bits do segundo alarme de proteção do registro do Modbus: Bit 3: Alarme de sobrecorrente Bit 6: Alarme de superaquecimento do motor |
|
Mensagem de disparo de proteção 1 |
UINT |
16 |
— |
0 a máx. 0xFFFF |
Bits do primeiro disparo de proteção do registro do Modbus: Bit 2: Disparo de corrente de terra Bit 3: Disparo de sobrecarga térmica Bit 4: Disparo de partida longa Bit 5: Disparo de rotor bloqueado Bit 6: Disparo de desequilíbrio de corrente de fase Bit 7: Disparo de subcorrente Bit 8: Disparo de bloqueio na partida |
|
Mensagem de disparo de proteção 2 |
UINT |
16 |
— |
0 a máx. 0xFFFF |
Bits do segundo disparo de proteção do registro do Modbus: Bit 2: Disparo de configuração de fase Bit 3: Disparo de sobrecorrente Bit 4: Disparo de perda de corrente de fase Bit 5: Disparo de sequência de fases de corrente Bit 6: Disparo de superaquecimento do motor |
|
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo |
UINT |
16 |
1 |
0-65535 |
Tempo estimado (em segundos) antes de um disparo de sobrecarga térmica. |
|
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização |
UINT |
16 |
1 |
0-65535 |
Tempo estimado (em segundos) a esperar antes de confirmar uma reinicialização de um disparo de sobrecarga térmica. |