Conjunto de dados de Avatar do sistema
Dados de entrada do conjunto de dados de Avatar do sistema
Byte 0 |
Reinicializar sistema |
— |
6 |
Reinicializar contador de falhas menores do sistema |
Reinicializar contador de erros de comunicação da rede de campo |
Reinicializar VRMS máximo |
Reinicializar desequilíbrio máximo de tensão |
Reinicializar status de flutuação da tensão a montante |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Dados de saída do conjunto de dados de Avatar do sistema
Byte 0 |
— |
— |
— |
— |
— |
Flutuação de tensão de controle |
SIL* Status de parada de partida |
Status de flutuação da tensão a montante |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Byte 1 |
— |
— |
Modo degradado |
Modo forçado |
Falha menor |
Modo de teste |
Operational |
Pré-operacional |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |