8536IB1905PTBR-05

Dados cíclicos do PROFIBUS

Durante a importação do arquivo GSD (General Station Description) ou GSDML (General Station Description Markup Language) para seu ambiente de programação e a inserção de cada avatar nos slots apropriados, as informações são exibidas com bytes de entrada e saída.

Os dados cíclicos do PROFIBUS são estruturados de forma semelhante aos dados cíclicos do PROFINET e, portanto, compartilham os mesmos dados de entrada e saída para os avatares listados nas tabelas em Dados cíclicos do PROFINET.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?