Diagnóstico
Entradas de diagnóstico do sistema
|
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Valor |
Descrição |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reinicializar contador de alarmes do sistema |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Reinicializa
o contador de alarmes do sistema para 0. |
|
|
Reinicializar contador de eventos menores do sistema |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Reinicializa
o contador de eventos menores do sistema para 0. |
|
|
Reinicializar contador de eventos de comunicação da rede de campo |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Reinicializa
o contador de eventos de comunicação da rede de campo
para 0. |
|
Saídas de diagnóstico do sistema
|
Nome da E/S |
Tipo de dados |
Tamanho (bits) |
Escala |
Valor |
Descrição |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flutuação de tensão de controle |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Se essa saída estiver definida como TRUE, uma flutuação de tensão de controle foi detectada. |
|
|
SIL* Status de parada de partida |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
0 = Todos
os grupos SIL têm status de parada de partida SIL 5 (operação
normal, nenhum comando de parada de partida SIL recebido) |
|
|
Contador de eventos de comunicação da rede de campo |
UINT |
16 |
1 |
0-65535 |
Conta o número de eventos de comunicação da rede de campo |
|
|
Contador de alarmes do sistema |
UINT |
16 |
1 |
0– 65535 |
Conta o número de alarmes no sistema |
|
|
Contador de eventos menores do sistema |
UINT |
16 |
1 |
0–65535 |
Conta o número de eventos menores no sistema |
|
|
Registro de eventos menores 1 |
MINEVENTREC |
80 |
— |
0, — |
Registro do evento menor mais recente 1 |
|
|
Registro de eventos menores 2 |
MINEVENTREC |
80 |
— |
0, — |
Registro de evento menor 2 |
|
|
Registro de eventos menores 3 |
MINEVENTREC |
80 |
— |
0, — |
Registro de evento menor 3 |
|
|
Registro de eventos menores 4 |
MINEVENTREC |
80 |
— |
0, — |
Registro de evento menor 4 |
|
|
Registro de eventos menores 5 |
MINEVENTREC |
80 |
— |
0, — |
Registro de evento menor 5 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 1 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 1 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 2 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 2 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 3 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 3 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 4 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 4 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 5 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 5 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 6 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 6 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 7 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 7 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 8 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 8 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 9 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 9 |
|
|
Grupo de mensagens de parada de partida SIL 10 |
USINT |
8 |
— |
0-5 |
Status do
grupo SIL 10 |
|