Contator - Parada SIL, Cat. W. 1/2
Esse bloco de funções estabelece ou interrompe um ponto de energia em um circuito elétrico com função de categoria de parada 0 ou 1 em conformidade com as categorias de fiação 1 e 2.*
Entradas Modbus TCP — Contator
Nome da entrada |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
---|---|---|---|
Execução 1 |
8501 |
0 |
1 |
Reinicialização de disparo (trip reset) |
8501 |
3 |
1 |
Saídas Modbus TCP — Contator
Nome da saída |
Endereço |
Bit inicial |
Tamanho (bits) |
---|---|---|---|
Tempo de sobrecarga térmica até a reinicialização |
450 |
0 |
16 |
Mensagem de disparo de proteção 1 |
452 |
0 |
16 |
Mensagem de disparo de proteção 2 |
453 |
0 |
16 |
Mensagem de alarme de proteção 1 |
461 |
0 |
16 |
Mensagem de alarme de proteção 2 |
462 |
0 |
16 |
Média de IRMS |
500 |
0 |
32 |
Tempo de sobrecarga térmica até o disparo |
511 |
0 |
16 |
Ready |
3201 |
0 |
1 |
Status de execução 1 |
3201 |
1 |
1 |
Tripped |
3201 |
2 |
1 |
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
Carga em regime permanente |
3201 |
8 |
1 |
Pronto para reinicializar |
3201 |
9 |
1 |
Alarme de ativo |
3202 |
3 |
1 |
Tensão a montante presente 1 |
3202 |
12 |
1 |
Capacidade térmica utilizada do motor |
9630 |
0 |
8 |