8536IB1905PTBR-05

Conjunto de dados de Gerenciamento de ativos do sistema

Conjunto de dados de Gerenciamento de ativos do sistema

Comprimento (bytes)

Nome

20

VendorName

32

ProductCode

7

MajorMinorRev

64

VendorURL

32

ProductName

20

ModelName

6

Endereço MAC base

20

SerialNumber

4

Horas do módulo LIGADO

2

Número de eventos (status do dispositivo)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?