Kontrol
Sistem Kontrol Girişleri
I/O Adı |
Veri türü |
Boyut (Bit) |
Ölçek |
Değer |
Açıklama |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Açtırma Sıfırlama |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Bir Avatar
Açtırma Olayını sıfırlama komutu. |
Sistem Kontrol Çıkışları
I/O Adı |
Veri türü |
Boyut (Bit) |
Ölçek |
Değer |
Açıklama |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Çalışıyor |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistem Avatarının
Çalışma modunda olduğunu gösterir. |
|
Sürümü Düşürülmüş Mod |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistem Avatarının
Kısıtlı modda olduğunu gösterir. |
|
Küçük Olay |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistem Avatarının
Küçük Olay modunda olduğunu gösterir. |
|
Çalışma Öncesi |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistem Avatarının
İşlem Öncesi modunda olduğunu gösterir. |
|
Zorlama Modu |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistemin
Zorlama modunda olup olmadığını gösterir. |
|
Test Modu |
BOOL |
1 |
1 |
0, 1 |
Sistem Avatarının
Test modunda olduğunu gösterir. |
|
IP Adresi |
UDINT |
32 |
— |
Maks.: |
Island'ı kontrol eden Haberleşme Modülünün IP adresi. |