8536IB1905TR-05

PROFIBUS Döngüsel Veriler

General Station Description (GSD) ya da General Station Description Markup Language (GSDML) dosyasını programlama ortamınıza içeri aktarırken ve her avatarı ilgili slotlara yerleştirirken bilgiler giriş ve çıkış baytlarıyla gösterilir.

PROFIBUS döngüsel veriler, PROFINET döngüsel verilere benzer bir yapıdadır ve dolayısıyla PROFINET Döngüsel Veri bölümündeki tablolarda listelenen avatarlar için aynı giriş ve çıkış verilerini paylaşır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?