8536IB1905TR-05

Güç Kaynağı

Bu işlev bloğu, bir güç kaynağını yönetmek için kullanılır.

Güç Kaynağı İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Güç Kaynağı

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Çalışma 1

8501

0

1

Açtırma Sıfırlama

8501

3

1

Modbus TCP Çıkışları—Güç Kaynağı

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Koruma Açtırması Mesajı 1

452

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 2

453

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 1

461

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 2

462

0

16

IRMS Ortalama

500

0

32

Hazır

3201

0

1

Çalışma 1 Durumu

3201

1

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Yükleme Çalışıyor

3201

8

1

Sıfırlama için Hazır

3201

9

1

Yükleme Başlıyor

3201

15

1

Varlık Alarmı

3202

3

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1

3202

12

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?