Modbus TCP Adreslemesi
TeSys™ island fiziksel ve sanal modülarite için aşağıdaki Birim Kimliği aralıklarını kullanır.
Birim Kimliği Aralıkları
Öğe |
Birim Kimliği |
Yorum |
---|---|---|
Avatarlar |
1–99 |
Aygıt, Yük ve Uygulama Avatarları |
Haberleşme Aygıtları |
101–199 |
Dijital
I/O Modülü (DIOM) |
Haberleşme Modülü/Sistem Avatarı |
255 |
— |
NOT:
-
Haberleşme aygıtları soldan sağa sıralı olarak numaralandırılır.
-
Avatarlar Bağlam Dosyasında tanımlandığı şekilde numaralandırılır.
-
16 bit üzerindeki veriler Yüksek Son Haneli olarak şifrelenmiş halde birden fazla kayda bölünür. Örneğin, 305419896 ondalık sayısının (veya 0x12345678 onaltılık sayısının) 32 bit tam sayı değeri 500 ve 501 olmak üzere iki kayda eşleştirilir; 500 kaydı en önemli sözcüğü (0x1234) ve 501 kaydı en az önemli sözcüğü (0x5678) içerir.
-
Modbus TCP manuel entegrasyonu, her veri ya da komut biriminin tek okuma/yazma kaydı olarak gösterilmesi için IO Taraması olmadan yapılır. İletişim kaybını tespit etme ve Kısıtlı Mod’a girme olanağını korumak için Birim Kimliği 255’in 1098 adresinde kullanılmak üzere bir heartbeat kaydı bulunmaktadır. Bu kayda, İletişim Kaybı Zaman Aşımı süresi (varsayılan olarak 2 saniye) içinde periyodik olarak herhangi bir değer yazabilirsiniz. Island bir yazma tespit etmezse, bir iletişim kaybı bildirir ve sistem Kısıtlı Mod’a girer.
-
Örnekler için aşağıdaki tabloya bakın.
Aygıt ve Avatar Numaralandırma Örnekleri
Avatarın Dijital Araçtaki Sırası |
Avatar |
Açıklama |
Island’daki Fiziksel Sıra |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
1 |
255 |
Sistem |
BC |
— |
— |
VIM |
— |
— |
SIM |
— |
— |
2 |
1 |
AIOM |
— |
AIOM |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
2 |
İki Yönlü Motor — SIL Durdurma, W. Cat 1/2* |
— |
— |
— |
— |
SIL Starter |
SIL Starter |
— |
— |
— |
4 |
3 |
Tek Yönlü Motor |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Starter |
— |
5 |
4 |
I/O'lu (Kontrol) Güç Arayüzü |
— |
— |
DIOM |
— |
— |
— |
— |
— |
PIM |
Modbus/TCP Fiziksel Aygıt Birim Kimliği |
255 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
FLA’yı Modbus TCP/IP üzerinden konfigüre edin
avatars için FLA, Modbus TCP/IP üzerinden, Kayıt-9622 ve sunucu kimliği olarak Avatar Kimliği kullanılarak konfigüre edilebilir.