8536IB1905TR-05

EDS Dosyasının bir Programlama Aracına İçeri Aktarılması

Bir EDS dosyasını dışarı aktardıktan sonra, EDS dosyasını tercih ettiğiniz programlama aracından içeri aktarabilirsiniz. Verilerin nasıl içeri aktarılacağı ve verilere nasıl erişebileceğinizi belirlemek için programlama aracının talimatlarını uygulayın. Sonraki bölümlerde de kullanılan uygulama ve programlama ortamına bağlı olarak bazı ek bilgiler sağlanmaktadır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?